欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

使用 3D CAD 呈现“特殊定制品”和“追加工品”

  • 2022.12.14 16:47:53
  • 米思米
  • 1556

在开发新产品时,要设计标准零件和新零件,但也有时会通过改造现有零件进行应对。这些产品被称作“特殊定制品”或“追加工品”,它们很便于临时使用。但是长久使用时,如管理运用不善就会带来麻烦。在本文中,将介绍使用 3D CAD 对“特殊定制品”和“追加工品”进行建模时的技巧。

 

使用 3D CAD 呈现“特殊定制品”和“追加工品” 什么是“特殊定制品”和“追加工品”?

通常将现有的标准品更改为特殊规格的产品,我们称之为“特殊定制品”;将现有零件作为材料进行改造的产品,称之为“追加工品”。
因此,“特殊定制品”要绘制新图,并将其作为有别于参考性的标准品的独立零件对待。由于基本上多是与新零件一样处理,因此无需特殊管理、运用。
由于“追加工品”是进行临时性改造,因此有时也没有绘制图纸,难以进行后续的管理、运用。

 

使用 3D CAD 呈现“特殊定制品”和“追加工品” “追加工品”的优缺点

①优点
将现有图纸作为参考资料,仅就改造部分以“加工图”形式进行指示,可以迅速地安排零件。另外,当修理为解决故障问题而交付的零件时,也可以通过“追加工”指示予以应对。
②缺点
虽然“追加工品”在“解决故障问题”等临时使用时非常方便,但长期使用时会产生若干问题。
需要将“追加工图”与基本的零件图配套进行管理。安排采购零件时,由于配套使用原有图纸+“追加工图”,因此,无论采购部门还是承接方都可能会出现错误。另外,在某些情况下,“追加工”后再“追加工”,会使图纸的参照关系复杂化,原有图纸的设计变更影响范围变得更大。

 

使用 3D CAD 呈现“特殊定制品”和“追加工品” 使用3D CAD呈现“特殊定制品”和“追加工品”

对“特殊定制品”建模时,复制现有标准零件并为其命名新文件名。文件名通常是新编号的零件编号。然后对变更部分进行建模,完成。
对“追加工品”建模时,以现有零件为基础,通过插入到新零件中,可以定义参照关系。然后对“追加工”部分建模,但仅需要“减法”建模。通常“追加工”仅能在切削方向上加工,因此如果追加凸台则无法进行“追加工”。
如果存在参照关系,则在变更原有模型时,在“追加工零件”上也可以反映出变更,这可以消除设计变更的失误。另外,即便变更会影响到“追加工”部分,由于3D CAD在“追加工品”的模型上会示出错误,因此也能够进行某种程度的自动图纸检查。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities